节能增效
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

针对中大型泵站的模块化解决方案

 
 

价值主张

解决方案简介:
- 本方案专为中大型增压泵站和综合泵站(4个泵以上)设计

客户收益:
- 得益于Altivar 61变频器,此方案可减少20%-30%的能耗 (通过ECO8软件估算)
- 模块化的系统设计,可以实现灵活扩展,保护初始投资

方案特点:
- 开放,灵活 - 得益于透明就绪与以太网技术
- 具备高诊断能力
 

解决方案架构

解决方案架构
 
 
 
 
 

解决方案相关产品

主要产品和系统: