节能增效
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

针对远程泵站的优化解决方案(免编程)

 
 

价值主张

客户需求:
对于泵站、增压泵站(4个泵)进行远程控制优化,实现无人值守,提高能源使用效率

客户收益:
- 能耗减少20%-30% (节能量通过ECO8软件估算出来)
- 维护成本低
- 控制成本低
- 架构免维护
- 实施快捷

方案特点:
基于Altivar 61变频器及水处理专用控制卡VW3 A3 503构成的解决方案,可以实现对泵站中的4个泵进行同时管理,且无需进行任何编程工作
 

解决方案架构

解决方案架构
 
 
 
 
 

解决方案相关产品

主要产品和系统: