节能增效
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

楼宇管理系统 - TAC Vista

 
 
  • TAC Vista 是开放、IT友好并且可升级的楼宇管理系统。可以通过一种或多种工具使您监控取暖、通风、空调、照明,实现门禁控制和其他安全功能。
  • TAC Vista采用开放、标准的技术,将不同厂家生产的多种系统整合在一个网络中。
  • 解决方案包括一整套楼宇管理软件、全系列控制器、通信设备及现场设备。
  • 我们还在楼宇的整个生命周期中提供支持,包括培训、技术热线、定期检查、功能测试、维护、远程监控和备件服务等。
 

价值主张

解决方案简介:
- TAC Vista 楼宇管理系统让您能够监控一个或多个设施的供热、通风、空调、照明、门禁控制和其他安防功能

客户收益: 
- TAC Vista 将通信、数据收集和信息共享等集成成为一个单一的互操作系统,提供经济高效的楼宇控制解决方案
- 通过对各种设施的协调控制,最高可以将总能耗降低 35%:可以显著降低建筑的运行和维护成本

方案特点: 
    - 业内最具开放性、可扩展性和友好性的楼宇管理系统
    - 在楼宇的整个生命周期内提供支持服务,包括提供培训、技术支持、定期检查、功能测试或维护、远程监控和备件等
       

      解决方案架构

      解决方案架构
       

      主要节能增效特性

      • 业界最具开放性、扩展性和友好性的楼宇管理系统
      • 最优秀的支持IT标准和基于Web的解决方案
      • 业界领先的图形显示技术
      • 集成楼宇自动化和安防系统
      • 最灵活的和易于使用的分区控制方案
      • 基于LONWORKS,且支持其他业界领先技术:TCP/IP, BACnet®, Modbus® and Ethernet等
       
       
       
       
       

      解决方案相关产品

      主要服务:
      • Engineering services: Services
      主要产品和系统: