Trihal 变压器 - 为可靠运行而设计

即便在恶劣条件下,Trihal 变压器也能保持高性能和高效率,从而提供高水平的安全性和可靠性。35 年的成熟经验,结合新的物联网连接能力,可确保您的业务保持高效和互联互通。Trihal 变压器非常适合医院、数据中心和机场等要求苛刻的室内环境应用。

了解我们的 Easergy TH110 自供电无线传感器如何监控并提供电缆连接的热数据。热监控可让您按需了解开关柜部件的运行状况。

工商建筑如何选择树脂浇注干式变压器

选择 Trihal 的理由

  • 15 MVA
  • +35 年
  • +150,000

Trihal Connected Enabled

使用我们的 Easergy Thermal Connect App,可直接监控电源连接质量,该应用具有简单的彩色编码报警功能,可从距离变压器多达 10 米处进行按需监控。通过实时热监控,您能够快速检测到问题并采取预防性措施以避免意外停机。

了解如何轻松开始使用支持 EcoStruxure 架构与平台的 Trihal 变压器和其他具有按需热监控功能的中压设备。

Trihal Connected Enabled Plus

Trihal 变压器可通过一系列可选的、工厂安装的监控传感器来增强其功能,这些传感器可持续跟踪您的资产的运行状况。互联监控将帮助您快速发现问题,以防止停机并降低运营成本。

  • 实现配电数字化

  • EcoStruxure™ 资产顾问

Trihal Connected Combo

将 Trihal Connected 与中压开关柜结合到一起,提供不间断的完整中压设备运行状况评估,让您随时从任何地点获取相关信息。通过与变电站监控设备 (SMD) 相关的嵌入式热传感器和环境传感器,从互联状态监控中获益。

了解不间断连接能力如何成为实现深度互联互通的动力。深入了解支持 EcoStruxure 架构与平台的中压设备如何帮助保持您的业务运行。

  • 变压器 TCO 工具