RE48系列时间继电器的时序图中Start、Gate、Reset的功能是什么?
问题描述:
RE48系列时间继电器的时序图中Start、Gate、Reset的功能。所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
Start:计时开始功能。脉冲上升沿有效,在Un上电情况下,触点R在Start的上升沿开始计时,延时一段时间T后动作;
Gate:计时中断功能。该信号有效期间,计时时间T被暂时中断;
Reset:触点状态复位功能。
是否有帮助?


Start:计时开始功能。脉冲上升沿有效,在Un上电情况下,触点R在Start的上升沿开始计时,延时一段时间T后动作;
Gate:计时中断功能。该信号有效期间,计时时间T被暂时中断;
Reset:触点状态复位功能。
是否有帮助?