我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器的高速提升功能的速度给定模式的原理与应用是什么?

问题描述:
ATV71变频器的高速提升功能的速度给定模式的原理与应用。

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

高速提升功能是根据估算负载 (转矩计算) 来获得速度给定限幅的。

1.在电动机象限-上升过程:

最大允许运行速度的计算值=速度给定值×额定频率×上升系数COF的函数。

2.发电机象限-下降过程:

最大允许运行速度的计算值=速度给定值×额定频率×下降系数OTR的函数。

3.工作过程:

获得运行命令后,变频器实际速度沿斜坡升高,当变频器速度超过称重速度OSP,变频器开始称重,在称重时间段tOS内,速度将稳定在转速OSP以执行称重功能,在称重时间tOS内,若给定频率FrH减少到称重速度OSP以下,则最高转速计算停止,不进入高速提升功能。

如果完成了称重的过程,变频器的速度将会沿斜坡升高到速度给定值:

若给定频率FRH < 电机额定频率 (FRS),则频率被设定为 FrH。

若给定频率FRH >电机额定频率 (FRS) ,则频率输出被设定为FRH ,但不会超过估算出的最高转速。如果速度给定值大于最大允许运行速度,变频器将会沿斜坡加速直到达到计算出来的最大允许运行速度运行。

在获得停车命令或改变运转方向命令之前,变频器的速度将保持在计算的速度限幅内。图1给出了速度给定值工作模式的工作时序。

1.JPG

图1  速度给定值工作模式的时序图

图1中:OSP是用于载荷测量的可调速度步,tOS是载荷测量时间