我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71、ATV61变频器报OSF故障如何处理?

问题描述:
ATV71、ATV61变频器报OSF输入过电压故障故障的原因。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV71、ATV61变频器出现OSF故障是变频器输入过电压故障。

故障原因:

1、变频器输入主电源电压过高。

2、主电源电压瞬间波动过大。

处理方法:

1、用万用表检查主电源电压,核实电网电压是否在额定范围内,例如常见N4、N4Z结尾的变频器输入电压范围为380V至480V(- 15%至+10%),如果电网电压在额定范围内,可以将变频器断电后重新上电看故障能否复位。

2、在变频器面板,1.2监视菜单查看变频器的主电源电压(简易面板为SUP-ULn),如果监视到主电源电压较高或有较大波动,需要检查电网电压是否正常,如果电网电压正常,则可能是变频器内部检测元件故障。