我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum、Premium和M340系列PLC中,以太网端口如果没有配置IP地址,如何获取以太网端口的缺省IP?

问题描述:
Quantum、Premium和M340系列PLC中,以太网端口如果没有配置IP地址,如何获取以太网端口的缺省IP?

所属产品线:
Modicon Quantum; Modicon Premium; Modicon M340

解决方法:

施耐德PLC的以太网端口如果没有配置IP地址,那么他的缺省IP可以通过MAC地址转化得到。例如,如果以太网端口的MAC地址为00.00.54.10.11.12,那么三种PLC的以太网端口的缺省IP地址分别为:

Quantum-MAC地址的后4位转化为十进制得到,为84.16.17.18;;

Premium-85.16.***.***;后两位通过MAC地址的后2位转化为十进制得到,为85.16.17.18;

M340-84.***.***.***;后三位通过MAC地址的后3位转化为十进制得到,为84.16.17.18;