我们今天能为您提供什么帮助?

TSXP572634M使用profibus DP总线与第三方支持Profibus DP的变频器通讯,如何进行配置?

问题描述:
TSXP572634M使用profibus DP总线与第三方支持Profibus DP的变频器通讯,如何进行配置?

所属产品线:
Modicon Premium; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

TSXP572634M使用profibus DP通讯需要使用TSXPBY100模块。

步骤一,导入第三方设备;在Sycon软件用File-Copy GSD导入第三方变频器的GSD文件;步骤二,配置Profibus DP总线;在Sycon软件中先添加Profibus DP主设备TSXPBY100,然后添加之前导入的第三方变频器作为从设备;步骤三,导出总线配置文件;在Sycon软件中用 File-Export-ASCII导出后缀名为CNF的总线配置文件;步骤四,在Uinty Pro中导入总线配置;在Unity Pro中打开TSXPBY100的配置界面,点击Load CNF按钮导入CNF文件,就可以看到导入的设备以及对应的输入输出寄存器了。步骤五,下载Unity Pro程序到PLC,硬件连接完成之后,就可以直接通信了。