我们今天能为您提供什么帮助?

TSX37 / TSX57 PLC 的终端口TER口支持多少Uni-telway地址?

问题描述:
TSX37 / TSX57 PLC 的终端口TER口支持多少Uni-telway地址?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:
TSX37 / TSX57 PLC 的终端口TER口在主模式下支持最多8个Uni-telway地址, 其中Uni-telway地址1,2,3预留给编程设备, 因此只有地址4,5,6,7,8是可用的。