我们今天能为您提供什么帮助?

Citect如何设置当鼠标点击主画面或者其它地方时,弹出窗口会自动关闭?

问题描述:
怎样当鼠标点击主画面或者其它地方时,弹出窗口会自动关闭?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在弹出画面的页面属性-“Evens”-“While Page Shown”

然后在While Page Shown Command中写入

IF WinNumber() <> WinGetFocus() THEN WinFree() END  Q4506

image069.jpg