我们今天能为您提供什么帮助?

电子式漏电保护断路器能否直接用摇表测绝缘?

问题描述:
电子式漏电保护断路器能否直接用摇表测绝缘?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

不能。

GB16917.1-1997中的9.7.2(b)中是这样要求的。“测绝缘电阻时,RCBO处于闭和位置,依次对每极与连接在一起的其它极之间的绝缘电阻时,连接在电流回路之间的电子元件,试验时应断开。”也就是说如果想用摇表测量绝缘电阻,一定要先把漏电附件中的电子线路板卸下来,否则就会把漏电附件烧坏了。