我们今天能为您提供什么帮助?

NSX的通信有几种方案?

问题描述:
NSX的通信有几种方案?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

根据所加附件及脱扣器、控制单元的不同,NSX可分别实现遥信,遥信和遥控,遥测,以及完整的四遥功能四种模式。

四种通信功能具体解释:

Compact NSX可集成在Modbus 通信环境中。可单独、或组合使用四种功能等级。

1.遥信-状态指示通信

不管使用何种脱扣单元,包括负荷开关,所有Compact NSX都可实现这种通信功能。通过使用BSCM 模块,能够访问下列信息:

闭合/断开位置指示(OF);脱扣指示 (SD);故障脱扣指示 (SDE)

2.遥控-指令通信

此功能适用于所有断路器和负荷开关。可用来实现遥控:

断开、闭合、复位

3.遥测-测量值通信(Micrologic 5 / 6 A或E)

该功能能提供所有测量信息的通信

瞬时值和需量值、最大值/最小值、电量测量值、电流和功率需量、电能质量

4.遥测,遥调-运行管理通信(Micrologic 5 / 6 A或E)

保护和报警设置(遥测,遥调);带时间显示的历史记录和事件表(遥测);维护指示(遥测)

具体通信套装方案如下:

方案一: 遥测、遥调                COM1

可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件:

NSX 接线L=1.3 m

LV434201

Modbus 通信模块

LV434000

方案二: 遥信(2)               COM2

可配合TMD,MIC2 使用,包括以下附件:

BSCM

LV434205

NSX 接线L=1.3 m

LV434201

Modbus 通信模块

LV434000

方案二: 遥信、遥测、遥调(2)      COM2

可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件:

BSCM

LV434205

NSX 接线L=1.3 m

LV434201

Modbus 通信模块

LV434000

方案三: 遥测、遥调、柜门显示        COM3

可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件:

NSX 接线L=1.3 m

LV434201

Modbus 通信模块

LV434000

FDM121

TRV00121

方案四: 遥信、遥测、遥调、柜门显示(2)           COM4

可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件:

BSCM

LV434205

NSX 接线L=1.3 m

LV434201

Modbus 通信模块

LV434000

FDM121

TRV00121

测量和显示方案: 测量、柜门显示(1)       COM0

可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件:

NSX 接线L=1.3 m

LV434201

FDM121

TRV00121

注:(1)测量方案,只有测量和柜门显示的功能,没有通信功能
(2)如果需要实现遥控功能,需要在有遥信功能的配置中,增加带通信功能的电动操作机构
(3)选通信套装方案要加AD 外部供电模块(输出:DC 24V  1A)