施耐德ATS22,ATS48系列软起动器报故障该如何处理?
问题描述:
施耐德ATS系列软起报故障该如何处理?所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器解决方法:
1、请先核实软起的系列或型号,施耐德常见的软起有ATS22和ATS48两个系列。
2、 确认软起的故障代码。
当软起无法运行或在运行中意外停止时,请通过软起的操作面板查看故障代码,软起的故障代码查看说明请参考以下内容:
3、 确定了软起的故障代码后,我们可以通过以下方式查询可能的原因及解决办法。
方式一:用户手册查询。
通过软启动器的用户手册-故障处理部分,用户手册会列出软启动器故障的可能原因及解决方法。例如ATS48软起动器:

软起的用户手册请点击下方链接:
通过“施耐德电气的微信公众号-求帮助-在线客服,例如输入“ATS48报PHF”,会收到相关问题的解答。

方式三:微信公众号FAQ常见问题查询。
通过“施耐德电气的微信公众号-求帮助-支持中心-FAQ常见问题-搜索FAQ-例如在搜索技术常见问答框中输入“ATS48报USF”,会搜索到相关问题的解答。

方式四:施耐德电气官网查询。
通过“施耐德电气的官网-获取支持-常见问题FAQ,例如在搜索技术常见问答框中输入“ATS22报SSCr”,会搜索到相关问题的解答。

4、软启动器报故障的原因有很多,需要依据现软起的参数设置、现场工况、故障现象来分析判断和逐一排查,如果您参考以上方式查询到的解决方法进行了排查,还是不能解决软起的故障,请您携带万用表等专业工具,在现场与我们的工程师联系,联系方式4008101315-1-1-2-1。
是否有帮助?