施耐德电气亮相第八届世界人工智能大会
大会当天,施耐德电气全球高级副总 裁、首 席人工智能官菲利普·兰巴赫(Philippe Rambach)在产业发展论坛上发表以《加速人工智能规模化应用,释放产业影响力》为题的主旨演讲。他表示:“AI技术正快速迭代,其规模化应用将全面推进能源、工业等关键领域的结构性变革,充分释放科技创新的巨大影响力。中国是全球AI产业发展高地,也是施耐德电气AI创新战略布局的关键一环。通过持续加大在华研发投入、拓展本土生态协作,施耐德电气致力于与更多中国伙伴共同拥抱AI技术浪潮,为中国产业的新质转型做出贡献。”
施耐德电气全球高级副总裁、首席人工智能官Philippe Rambach
推进AI迈入产业化新阶段
2025年,在大模型争相迭代、算力竞争加剧的喧嚣背后,如何切实推动AI技术与实体产业的融合,成为全球各界关注的焦点。AI规模化应用一方面需要前沿技术优势,一方面需要深度理解产业需求和应用场景,亟需先行者做出表率,分享经验。施耐德电气深耕机器学习、AI算法等领域20余年,不断推出针对能源管理和工业自动化具体场景的AI应用。
在本届世界人工智能大会的展台上,施耐德电气展示了作为AI应用践行者的系列成果,其上海普陀工厂通过广泛部署AI技术解决方案,人均生产效率提高了82%,获评“端到端灯塔工厂”;无锡工厂则以AI驱动生态设计、开发闭环碳跟踪平台、以机器学习模型提升能效,最终实现范围一和范围二减碳90%,获评“可持续灯塔工厂”。
“灯塔工厂”充分展现施耐德电气AI应用践行者成果
为广泛赋能,施耐德电气针对各行各业的转型升级需求,将AI技术融入多样化的数字化解决方案和绿色解决方案。在大会现场,施耐德电气聚焦包装消费品、油气化工、数据中心、智慧楼宇、未来电网等关键行业,集中展示了一系列“智联协同”创新成果,包括重磅发布的EcoStruxure™边缘智能盒,凭借在边缘侧卓越的数据采集、管理、实时计算与智能决策能力,为工业自动化和能源管理场景带来灵活、安全、高效的全维价值,助力产业“智”变升级。
EcoStruxure™边缘智能盒在本届WAIC上重磅亮相
针对工业领域的AI落地应用,施耐德电气副总裁、数字化创新业务中国区负责人张磊表示,边缘智能、大模型、Agentic AI 正在加速向细分行业的渗透,工业专有知识与AI技术的深度融合将迸发更大价值。现场展示的EcoStruxure™开放自动化(EAE)平台与AI算法深度融合的智能翻牌机,则利用EAE平台实现分布式控制,内嵌先进AI算法,以4台控制器精准调度144台电机,展现EAE与AI融合在复杂工业产线中提升效率和质量的潜力。
EcoStruxure™开放自动化(EAE)平台与AI算法深度融合的智能翻牌机
在能源领域全新发布的EcoStruxureTM Building GPT楼宇智能运维专家是一款基于知识图谱和大语言模型深度融合的AI Agent,赋能高效暖通运维及建筑节能减排,助力未来楼宇的加速建设和绿色发展。
EcoStruxureTM Building GPT楼宇智能运维专家
专为中国市场打造的EcoStruxureTM Energy Operation新一代电力综合运营系统则可深度覆盖中低压配电、微网监控、综合能源管理等应用场景,实现更开放、更可靠、更智能的电力运营保障。
EcoStruxureTM Energy Operation新一代电力综合运营系统
AI带来能耗挑战,也是提升能效的关键
AI发展虽然带来能耗挑战,但也是全球能源转型的关键。菲利普·兰巴赫(Philippe Rambach)指出:“从供给侧到需求侧,AI技术的大规模应用可推动新能源接入,更能大幅提升工业制造、楼宇建筑、交通运输、数据中心等关键领域的效率和能效。以能源系统的全面转型为抓手,AI技术将加快全球产业的系统性变革,促进高效与可持续,而这正是施耐德电气的专长所在。”
数据中心是AI能耗的主要领域。大会期间,施耐德电气商业价值研究院也正式发布《算点协同——数据中心的能源挑战与应用》,指出:随着全球算力需求的爆发式增长,数据中心将面临供电稳定性、成本控制和碳排放管理三重挑战。为推进算力与电力两大系统的协同优化,施耐德电气提出“算电协同”三层架构及系统化解决方案,为AI产业与数字经济的高质量可持续发展赋能。
《算电协同——数据中心的能源挑战与应对》洞察报告发布
为助力数据中心应对AI能耗挑战,施耐德电气也带来了SmartCool 2.0末端空调节能解决方案,深度融合先进的机器学习技术,可基于IT负载需求进行秒级同频动态制冷输出管理,助力数据中心制冷能效突破“精细化+智能化”的深水区,显著节能降耗。
加速中国生态创新,共赢“AI+产业”时代机遇
在“人工智能+”政策指引下,中国正成为最积极践行AI规模化应用的全球市场。“基于产业生态优势,中国在施耐德电气全球AI布局中,有望成为我们最具影响力的人工智能创新基地。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示,“通过与开发者、系统集成商、产业合作伙伴,以及科研院所的广泛合作,施耐德电气在中国正在不断拓展 ‘AI+产业’生态。”
大会期间,施耐德电气特别邀请六家合作伙伴,同台展示AI生态创新成果。其中,盟拓与施耐德电气合作近十年,专长于企业级数字化系统开发交付,聚焦AI创新研发与场景化落地;数钉科技专长于构建智能任务管理模型,其技术成果在工业智能化计划管理中取得了成功实践;不久前与施耐德电气联合成立本土化创新中心的合作伙伴奇安信,则充分发挥其在网络安全、合规认证方面的优势,为施耐德电气面向中国市场量身定制的“AI+产业”产品与解决方案保驾护航。
为加速AI等前沿数字化技术在行业场景的落地,打造大中小企业融通创新的生态,施耐德电气从2020年起发起“创赢计划”。2025年第六季“创赢计划”聚焦“AI+产业”赛道,为AI技术的大规模产业应用提供源源不断的动力。本次大会,施耐德电气也邀请了三家“创赢计划”伙伴联合展示,其中:UnitX展示了工业表面缺陷检测,以及一站式AI视觉解决方案,赋能智能制造升级,提升良率和质量;强思数科带来了AI 智能重建与数字孪生解决方案,以突破性 AI 技术为流程工业带来新变革,推动工业建模精度与效率飞跃;上海孪数科技则以数字孪生技术、智能体平台、具身智能数据合成和训练平台,为工业领域的AI转型提供整体解决方案。