施耐德电气亮相2025汉诺威工业展,以创新技术引领自动化未来
- 拥抱工业5.0,整合自动化、能源管理和数字技术,打造开放、敏捷且富有韧性的工业流程
- 通过互联互通的解决方案,连接产业价值链,共塑工业影响力
- AI赋能效率跃升与创新突破,助力制造企业显著提升竞争力
德国汉诺威,2025年3月31日——产业技术的全球领导者施耐德电气今日亮相2025年汉诺威工业博览会(德国汉诺威国际展览中心11号馆C52展位),展示其在开放的、软件定义的自动化领域的领先技术和最新创新成果。以“连接产业价值链,共塑工业影响力”为主题,施耐德电气全面展示如何借助自动化、数字化和电气化技术,提升工业竞争力,增强企业韧性,并实现可持续发展。
当前,工业领域正面临多重挑战,竞争格局持续演变、技术革新日新月异、能源成本居高不下、环境法规日益严苛,以及供应链中断风险上升。面对复杂多变的市场形势,企业需要通过战略性布局与投资,来确保长期生存和保持竞争力。
而自动化正是应对这些挑战的关键。作为工业运营的核心,自动化不仅能控制生产流程,还能生成关键数据。结合应用场景对这些数据进行深入分析,能够为企业提升效率和生产力提供重要洞察。在这方面,施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台(EAE)凭借其开放的、软件定义的自动化系统脱颖而出,通过将数字技术与AI技术相融合,帮助各行业快速应对市场和技术变化。其灵活的模块化设计提高了工程和运营效率,增强了供应链韧性,同时帮助企业降低运营成本。在今年的汉诺威工业展现场,观众将亲眼见证开放的、软件定义的自动化和AI驱动的解决方案,将如何帮助一座食品饮料行业的“循环制造园区”提升日常运营效率。
施耐德电气全球执行副总裁、工业自动化业务负责人Barbara Frei表示:“拥抱创新的自动化系统,对于各行业在快速变化的市场中保持韧性与竞争力至关重要。通过采用开放的、软件定义的自动化技术,实现信息技术(IT)与运营技术(OT)的融合,我们助力客户将工业性能提升至传统封闭系统难以企及的全新高度。这一解决方案远不止于虚拟PLC,更支持与符合开放自动化标准(UAO.org)的第三方软硬件进行协作,推动多功能生态系统的发展。目前,开放自动化组织的成员数量已突破100家,充分彰显了业界对这一进程的广泛关注。”
基于开放自动化理念,施耐德电气推出的EcoStruxure开放自动化平台(EAE)为控制逻辑、运动控制、人机界面、安全功能以及仿真等控制应用,搭建了统一的自动化环境。
该平台适用于流程、混合和离散等不同行业,能够大幅简化工程设计与维护工作。它支持多名用户使用多种主流编程环境开发控制逻辑,并同时在同一项目上进行协作,从而显著提升效率,加快项目开发与部署速度。此外,平台内置Automation Copilot,这是一款与微软合作开发的生成式AI助手,能够帮助工程师快速生成高质量、经过验证的代码以及应用程序。更多应用程序将在今年晚些时候发布。
施耐德电气多项创新成果齐亮相
- 下一代运动控制系统:全新推出的Modicon M660高性能工控机与Modicon Edge I/O NTS分布式I/O系统,结合先进的软件应用,为运动控制树立新标杆。Modicon系列集成运动控制系统,借助边缘计算、人工智能AI和先进的控制算法,显著提升效率,实现更智能的决策和性能优化。这一创新解决方案已应用于由施耐德电气与Meurer Verpackungssysteme GmbH联合开发的实际场景,并在展会现场展示。其纸带捆扎机采用可再生纸进行多件包装捆扎,在确保可持续发展的同时,还具备显著的成本效益优势。
- 人工智能AI赋能视觉检测:基于EcoStruxure开放自动化平台(EAE)开发的相机,能够显著减少视觉检测的时间和复杂性,助力应用工程师、系统集成商和最终用户更高效地协作,并在检测过程中实现更高准确性,进而提升生产力和质量控制水平。
- 电机控制效率被重新定义:TeSys Deca系列大电流接触器,适配IE3/IE4高效电机,同时线圈能耗显著减少,以紧凑的设计和便捷的安装,广泛适用于空调、起重、冶金行业和多种严苛环境,助力客户实现高效控制和绿色节能。
- 前沿的工业信号技术:新一代Harmony XVB7信号灯柱,通过集成LED技术,能效提升40%,亮度较上一代产品提高4倍。同时采用灵活的模块化设计,安装时间最高可缩短90%,在功能覆盖相同的情况下,库存需求量仅为以往的三分之一。
- 创新的兆瓦级UPS:施耐德电气最新发布的Galaxy VXL UPS拥有卓越的空间利用率、领先的功率密度和出色的安全性能。其单机功率最高可达1.25 MW,占地面积仅为1.2 m2,系统效率高达99%。是为人工智能AI、大型数据中心以及商业和工业在内的大规模电力负载提供最佳保障的理想之选。
- 创新的数据驱动型燕麦奶生产示范项目:该项目采用前沿的燕麦奶生产工艺,专为植物基饮品生产而设计,由施耐德电气与东威斯特法伦-利普应用技术大学(OWL University)联合开发。借助EcoStruxure开放自动化平台(EAE)和人工智能AI技术,该项目实现了对新工艺和新技术的测试与优化。
作为值得信赖的工业技术合作伙伴,施耐德电气凭借领先的数字化和自动化技术,为工业产业链各环节赋能,助力企业重塑并优化运营模式。除了上述产品和解决方案,观众还可在展会现场近距离了解包括Harmony HMI P6工控机、EcoStruxure一体化能源管理与过程自动化解决方案(EP&P)、ProLeit过程控制解决方案、EcoStruxure机器专家数字孪生软件(EMET)、Lexium Cobot协作机器人和Lexium MC12柔性输送系统在内的多款软硬件产品和解决方案,赋能客户实现卓越成果,推动工业向高效、绿色方向发展。
此外,施耐德电气携手生态伙伴进行联合展示,在微软和Cap Gemini展台观众可以体验到AI赋能的更多工业应用。在加拿大伙伴国展区(位于13号馆),施耐德电气展示了如何通过自动化和数字化技术,为加拿大枫糖浆和乳品等制造业提升生产过程中的效率和质量,同时显著提高能源利用效率。
更多亮点,敬请锁定4月2日15:00(北京时间)施耐德电气汉诺威工业博览会展台直播,您可在施耐德电气视频号预约观看。
附加文件
【新闻稿】施耐德电气亮相2025汉诺威工业展.pdf
PDF, document19/06/2025查看资产
触点

Mickey Li
PR managermickey.li@se.com
采用 Wiztrust 的区块链认证平台
自 2019 年 10 月 2 日起,为了保证通信安全,施耐德电气通过 Wiztrust 对其内容进行认证。您可以在网站 Wiztrust.com 上检查公司通信的真实性。