施耐德电气公布2024年第二季度可持续发展成果 助力客户减碳突破6亿吨

中国北京市

05/08/2024

中国北京,202485——近日,全球能源管理与自动化领域的数字化转型专家施耐德电气公布了“2021-2025可持续发展影响指数(SSI)计划”的最新进展,截至2024年第二季度,施耐德电气的SSI总得分为6.78分(满分10分),向7.40分的年度目标持续迈进。

dvhpdbevwh-phpdheaeb

“2021-2025施耐德电气可持续发展影响指数(SSI)计划”2024年第二季度成果

作为施耐德电气衡量自身可持续发展表现的量化指标体系,“可持续发展影响指数(SSI)”每季度由第三方审计机构评估表现,三年或五年进行更迭。2024年第二季度,施耐德电气在应对气候变化、高效利用资源等各方面的表现均有较大幅增长,充分展现其以实际行动完成计划目标的专业能力与坚定决心。

在应对气候变化方面,施耐德电气可持续影响力收入在全球总营收中的占比增至74%,帮助全球客户减少或避免了6.05亿吨碳排放,预计到2025年这两个数字将分别达到80%和8亿吨。另外,为实现产业绿色低碳转型,施耐德电气持续赋能整体价值链的绿色升级。2021年,施耐德电气发起供应商“零碳计划”,旨在帮助全球1000家主要供应商到2025年单位产值的碳排放降低50%,其中包括中国的270家核心供应商。目前,施耐德电气已帮助全球“零碳计划”供应商单位产值减碳达33%。

在高效利用资源方面,目前施耐德电气已将产品中绿色材料的使用量增加至32%,且已有70%的一次性塑料产品包装由回收纸板代替,实现了包装材料的回收与循环利用;在跨越代际、释放潜能方面,已有68万余人接受了施耐德电气能源管理相关的培训,预计至2025年将有100万人掌握相关领域技能,以足够的能力应对未来能源需求方面的挑战。

2kg57spgxw-phpebflfa

施耐德电气荣登由《时代》周刊和Statista共同评选的2024年“全球最可持续发展企业”榜首

施耐德电气在可持续发展方面的持续深耕,获得了来自全球权威机构和媒体的高度认可。今年6月,施耐德电气荣登由《时代》周刊和Statista共同评选的2024年“全球最可持续发展企业”榜首,这一殊荣不仅表彰了施耐德电气设定可持续发展目标的领先理念,也充分肯定了其赋能生态伙伴提高能效和减排方面的实践成果。此外,施耐德电气还连续13年进入“碳排放披露项目(CDP)A级目录”;连续13年入选“道琼斯可持续发展世界指数”;连续13年入选《企业爵士》“全球最佳可持续发展企业百强”榜。

施耐德电气可持续发展高级副总裁Xavier Denoly表示:“实现可持续发展助益企业经济效益与社会效益的双向增长。依托领先的可持续经验与技术优势,未来施耐德电气将携手更多生态伙伴,协力为产业低碳转型及社会的绿色未来贡献力量。”

附加文件

  • 【新闻稿】施耐德电气公布2024年第二季度可持续发展成果 助力客户减碳突破6亿吨.docx

    PDF, document
    05/08/2024
    查看资产

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

共享此页面: