精确可靠 “智”变未来 施耐德电气推出新一代C系列智能压力变送器

中国北京

25/07/2023

中国北京,2023年7月25日 ——日前,全球能源管理及自动化领域的数字化转型专家施耐德电气发布了新一代 C系列智能压力变送器。该系列智能压力变送器采用单晶硅传感器技术,以高精确度、高稳定性和高通用性,充分满足石化、化工、电力、市政、油气、冶金、造纸、建材等流程及混合行业用户的安全、稳定、高效运营需求。

ok1jk77a6y-phpnkacbd

压力变送器承担着完成压力信号的测量与转换的重要职责,是贯穿于工业生产流程的重要的基础自动化设备。伴随工业化生产的日趋复杂和自动化技术的不断发展,企业对压力变送器的性能、精确度、稳定性以及适应性提出更高要求。

基于在工业自动化领域超过百年的创新积淀与卓越表现,施耐德电气在过程仪表领域拥有数千项专利,其EcoStruxureTM过程仪表更以高质量及高可靠性广受业界认可。此次推出的施耐德电气新一代C系列智能压力变送器(I/A Series C Pressure Transmitter),集成国际先进设计与制造技术,能够精确、可靠地测量表压、绝压、差压、流量和液位等现场数据,保障设备的可靠与稳定运行,基于其广泛的通用性及施耐德电气强大的本地供应链,实现更广泛适用、更具性价比的设计、更快速的交付及更优质的服务:

  • 质量可靠:采用经现场应用验证的单晶硅传感器技术,实现0.05%的测量精确度,量程比达100:1,响应时间 ≤125ms,最小差压达±100Pa;采用外壳防腐蚀涂层 IEC IP66/67,并获NEPSI、ATEX、IEC防爆认证;电磁兼容性符合GB/T 18268、IEC 61326 规定的抗干扰要求(EMC);在以高测试标准保障设备的同时,以高精确度确保企业安全高效生产。
  • 应用广泛:C系列包含7种产品,覆盖绝压以及表压变送器、差压变送器、液位法兰变送器 、远传法兰差压变送器、远传法兰绝压和表压变送器,可根据性价比及需求灵活选择;除了获得行业内的通用电气认证,还支持HART7、FF、Profibus-PA等多种通讯协议;实现以高通用性广泛覆盖流程行业及混合行业。
  • 交付快捷、维护简便:对产品全生命周期提供专业技术支持;由本地工厂生产供货,供应链支撑强大,拥有强大的销售网络支持,购买流程简单;采用模块化设计,安装、操作与维护简捷快速;远程支持与诊断服务网络强大,可通过软件进行远端组态和监控,实现智能诊断和仿真监测,为用户提供快速、专业、高效、贯穿全生命周期的服务。
  • 软硬一体,品质卓越:拥有面向未来的数字化基因,实现施耐德电气强大的软件能力与其它各层应用/硬件互联的高效融合,可充分发掘数据价值;销售-交付质量-产品管理体系完善,可在单独销售与方案集成之间灵活切换。

随着我国工业自动化市场需求的日益旺盛,智能化仪器仪表行业的市场需求亦在不断增长。施耐德电气新一代 C系列智能压力变送器的推出,正是对用户高可靠、易维护、广适用需求的满足。面向未来,通过不断在技术、产品和服务等方面开展全方位创新,施耐德电气将继续坚持创新驱动,以绿色智能制造助推企业的高质量发展。

附加文件

  • 【新闻稿】精确可靠,“智”变未来 施耐德电气推出新一代C系列智能压力变送器.pdf

    PDF, document
    10/05/2024
    查看资产

触点

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

共享此页面: