施耐德电气发布业界领先的兆瓦级UPS,引领空间、密度、安全性能的三重创新突破

中国北京市

26/02/2025

中国北京2025226——日前,产业技术的全球领导者施耐德电气正式发布全新的Galaxy VXL UPS,作为一款功率覆盖500-1250 kW(400V)的高密度、模块化、可扩展且具冗余设计的三相UPS,Galaxy VXL UPS凭借其卓越的空间利用率、领先的功率密度和出色的安全性能,再次印证施耐德电气引领行业发展的领军地位和前瞻能力。这一创新产品将为人工智能、大型数据中心以及商业和工业在内的大规模电力负载提供最佳保障,也将推进兆瓦级UPS在高效、高密度和高安全可靠性方面的未来发展。

ehve2biat2-phplihnml

拓空间优化 启绿色高效新程

Galaxy VXL UPS单机功率最高可达1.25 MW,设计紧凑,占地面积仅为1.2 m2,并率先突破了行业3U空间的功率模块极限,实现125 kW的更高输出,这不仅为用户节省建设成本,更为IT负载提供更多的空间。基于可扩展的模块化设计,Galaxy VXL UPS支持4台UPS并机运行,仅需4.8 m2空间内即可实现5 MW的功率输出,客户可基于自身与未来发展需求,灵活敏捷地增加电力模块,有效降低资本支出。

Galaxy VXL UPS支持全正面操作与维护,可实现靠墙安装且无需后方间隙,显著提升空间利用率,且兼容锂电池,可节省70%的总空间。此外,通过创新的气流组织优化设计,采用前进风、上出风的冷却方式,无需额外增加上出风组件,助力用户进一步节省后方空间,增强空间灵活性。

Galaxy VXL UPS不仅在功率密度和空间优化方面达到新高度,更凭借施耐德电气多项专利技术实现更高的效率。用户可选择不同模式以实现高可用性与绿色节能的平衡。其中,双变换模式下整机效率可达97.5%,E变换模式下系统效率高达99%。

在提供一级电力保护和卓越效率表现的同时,Galaxy VXL UPS也充分展现了施耐德电气对绿色可持续发展的承诺。该产品各个阶段对环境的影响都被纳入考量范围,通过优化原材料使用、改进包装设计、降低产品重量等,从而最大限度减少对环境的影响。根据施耐德电气的严格测算,Galaxy VXL UPS相较此前同等功率段产品,每年至少节省2吨原材料的使用,减少34吨碳排放,其生命周期内碳足迹减少了34%,从而为用户实现绿色可持续发展目标提供有力支撑。

创参数新高 更筑行业安全新标

作为全球领先的兆瓦级UPS,施耐德电气Galaxy VXL不仅在多项关键参数上实现创新突破,更将“高安全可靠”作为核心理念贯穿产品的全生命周期。其高密度冗余设计和容错架构,可最大限度确保供电稳定和连续性。模块化N+1冗余架构支持在单模块故障时无缝切换至备用单元,保障业务零中断。在E变换模式下,Galaxy VXL达到IEC 62040-3 Class 1最高供电标准,实现零切换时间,为关键负载提供全方位保护。此外,Galaxy VXL电网适配性远超行业标准,可从容应对AI负载30%-165%的动态功率波动,同时设备最大短路耐受Icw电流可达100kA,在保障供电连续性的同时,更守护设备安全。

在确保电力可靠性与连续性的同时,施耐德电气深度聚焦高密度设计带来 的散热挑战。通过采用动态气流散热设计,Galaxy VXL在满载条件下能够降低20%的散热量,显著提升散热效率。结合先进的热仿真技术与热测试,Galaxy VXL进一步优化了散热通道及内部布局设计,专利挡板设计实现柜内冷热风道的严格隔离,确保了更为高效的散热路径,从而保障系统在高负载条件下的散热安全。得益于出色的散热性能,Galaxy VXL UPS展现出卓越的环境适应性,适用于更为广泛的环境条件,在0至40摄氏度的温度范围内,能够保持功率因数不降容且设备持续稳定运行,即使在41至50摄氏度的极端环境中,也可在满足一定负载的工况下实现同等的高性能。

此外,Galaxy VXL UPS也进一步展现了施耐德电气在运维安全领域的强大专业能力。Galaxy VXL UPS支持安全可靠的在线插拔(Live Swap)功能,这一功能曾荣获德国莱茵TÜV集团签发的全球首张Live Swap认证证书,确保用户可在 系统运行时更换 模块,在最大限度减少维护时间获得业务连续性的基础上,有效保障操作人员和负载设备的安全。施耐德电气Galaxy VXL UPS采用EcoStruxure Ready设计,支持用户随时随地远程监测设备运行,并获得全天远程专家在线服务,基于预测性维护建议和智能化服务,确保关键设备的连续性和性能的持续优化。

施耐德电气高级副总裁、关键电源业务中国区负责人朱文沁表示:“当前,企业对大型基础设施的需求激增,算力基础设施的高效性与可靠性成为推动数字经济与人工智能发展的关键引擎。凭借深厚的技术底蕴和创新精神,施耐德电气致力于打造更可持续、更高效、更具韧性的技术解决方案。全新推出的Galaxy VXL UPS全面适配各类AI场景应用,将成为用 户赢在AI时代的理想选择!”

施耐德电气关键电源业务产品市场负责人徐冬平表示:“作为全球首台三相UPS的缔造者和模块化理念的开创者,施耐德电气不仅守护电力安全的每个时刻,更以创新引领每个时代。作为施耐德电气端到端AI就绪数据中心解决方案的重要组成部分,Galaxy VXL UPS不仅在空间效率、密度极限与安全性能方面实现了三重突破,更为UPS行业未来的创新发展树立新的标杆典范。”

附加文件

  • 【新闻稿】施耐德电气发布业界领先的兆瓦级UPS,引领空间、密度、安全性能的三重创新突破.pdf

    PDF, document
    19/06/2025
    查看资产

触点

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

共享此页面: