施耐德电气发布全新终端配电智能化方案
中国上海,2023年11月15日——日前,2023第三十一届上海国际电力设备及技术展览会顺利召开,施耐德电气携新升级的终端配电智能化解决方案首次亮相。全新的终端配电智能化解决方案由传统微型断路器加载智能电操及全新终端状态及电能阅读器模块组成,依靠创新的功能设计、灵活紧凑的模块化设计、广泛的适配性,实现更高效、更便捷、更智能的三箱智慧运维与能源管理,帮助客户在数字化浪潮中运筹帷幄,加速实现数字化与绿色低碳双转型的步伐。
如今,物联网技术与人们的生产生活密不可分,不仅可以助力实现双碳和智能制造,也让世界变得更加智能、更加宜居。然而,智能化距离输配电网络的“末梢神经”,即终端配电,还未能很好触达。因此打通智能配电的末梢神经,实现终端智能化、数字化升级迫在眉睫。
顺应终端配电数字化、智能化升级的趋势,施耐德电气持续深耕行业,不断完善终端配电智能化水平。本次,施耐德电气推出了完整的终端配电智能化产品方案,触达智能配电系统的末端神经,实现了终端配电的全功能智能化升级。其中,Meter Reader电能阅读器具有遥测功能,基于施耐德电气EcoStruxure平台,搭配PAS700 网关、Smart RCA 智能电操、A9 iC65 系列断路器,可组成四遥解决方案;Status Reader状态阅读器具有遥信功能,基于施耐德电气EcoStruxure平台,搭配PAS700 网关、Meter Reader电能阅读器、A9 iC65 系列断路器,可组成三遥解决方案。通过通讯协议对末端负载级别的分回路独立控制和精准测量,全新的终端配电智能化解决方案可以实现设备状态观测、故障诊断、维护管理等功能,有效提高了设备运行效率和稳定性,实现了电气回路实时监测、智能控制等功能,为用户提供了灵活、便捷的电力管理体验。
施耐德电气全新终端配电智能化解决方案通过其远程监测、智能控制功能,实现了电力资源优化配置,提高了建筑、工程设施的电力使用效率和安全性。方案主要应用于智慧路灯控制箱、数据中心PDU、市政动力箱、信号控制箱、照明箱、动力柜、公寓、住宅户内配电箱等多个领域,并能够实现定制需求和通用需求融合,为客户创造更大价值:
提高能效管理,节能降耗。距离用户负载最近的三箱,负荷集中,回路较多,是能源消耗的“大户”。但作为配电系统的末级设备,智能化水平偏低,用户无法把握能源细节走向。施耐德电气全新终端配电智能化解决方案可以实现采集实时电气数据并加以分析,助力实现资源合理分配,提高电能使用效率,实现节能降耗。
实现远程运维,节省成本。三箱分布式安装,负荷比较分散,回路较少的场合,运维人员无法即时得知线路状态,导致运营效率低下。施耐德电气全新终端配电智能化解决方案可以对电路状态进行实时监测,远程监测和控制,可实时得到设备状态和运行数据,从而实现远程运维。
进行智能控制,精准可靠。为避免因运维人员受距离限制无法快速相应、传统I/O接线受距离限制,无法即时得知线路状态并进行策略部署的情况,施耐德电气全新终端配电智能化解决方案可以实现远程操作,即时反应,通过后台、云端对终端配电进行控制,预设时间和负载电流的实际情况进行智能控制,提高系统可靠性。
施耐德电气终端配电产品市场部副总裁张帆表示:“施耐德电气终端配电智能化解决方案使能源流向的“末梢神经”实现了智能化,让终端配电系统的运维由“被动”转变为“主动”,从“基本保护”转变为“智能保护”,从“本地”转变为“云端”。未来,施耐德电气将继续深耕行业,并通过紧贴客户需求的敏捷创新,为市场提供更加高效、便捷、智能的终端配电解决方案,助力客户尽享智能化运维体验,加速实现双转型。”
附加文件
【新闻稿】施耐德电气发布全新终端配电智能化方案.pdf
PDF, document07/05/2024查看资产
触点

Mickey Li
PR managermickey.li@se.com
采用 Wiztrust 的区块链认证平台
自 2019 年 10 月 2 日起,为了保证通信安全,施耐德电气通过 Wiztrust 对其内容进行认证。您可以在网站 Wiztrust.com 上检查公司通信的真实性。