能源数字化进程加速,终端配电亟待全面进化
随着全球气候问题的不断加剧和数字技术的持续发展,能源行业迎来了重大变革。面对配电网中的分布式新能源规模化接入及日趋复杂化和多样化的用电负荷,电力系统亟需精细化管理,而传统以人力管理的手段难以满足现代的配电应用需求,需通过数字技术赋能能源技术转型,提升电力系统多能互补联合调度智能化水平,推动构建以新能源为主体的新型电力系统。
而在今年国家能源局发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》(以下简称《意见》)中也明确了能源转型过程中数字化技术的重要性和必要性。《意见》中提出了能源数字化转型的发展目标,即到2030年,能源系统各环节数字化、智能化创新应用体系初步构筑,能源系统智能感知与智能调控体系加快形成。在这一政策推动下,数字技术与能源产业将加速融合发展,助力能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的发展目标。
洞悉合作伙伴和最终用户双侧痛点,创新研发赋能“运、管、维”
新能源的并网使用和电力系统的数字化转型促使用能企业进行相应的调整,为有效应用新能源、保障电力系统可靠运行,企业需针对现场级配电的“运、管、维”应用场景推动传统配电系统向智能配电系统进化。然而,在电力系统的转型过程中,无论在部署阶段还是使用阶段均存在不小难度。
系统集成商和成套厂商作为智能配电系统部署实施的主体单位,在部署现场级配电系统的过程中,主要存在以下痛点:首先是工作量大,在智能配电系统的安装调试阶段,组态工作重复性高,调试工作繁琐,部署周期长,系统快速上线难度大;其次是交付效果不佳,项目实施效果受限于工程师的能力与经验,界面组态效果因人而异,交付效果参差不齐。
因此,对于配电系统的部署实施单位而言,需要“化繁为简”的产品方案来大幅减少其工作量,提升交付的效率和品质,化解现场级配电的部署难题。
而对于最终用户,若要减少“运、管、维”应用场景的日常维护、定期校验及故障消缺等难题,充分发挥现场级系统的实用价值,也需解决以下隐蔽性、复杂性和高门槛的难题:
- 在日常维护过程中,由于电力系统日趋复杂,系统中潜在的问题隐蔽性更强,给排查增加困难。若配电设备仍采取传统人工检查的方式,显然效率不高,容易存在安全隐患。
- 配电系统故障消缺本身难度系数高,若报警信息纷繁复杂,现场运维时又难以获得相关资料信息,则会进一步增加故障处理的难度。
- 部分电力关键岗位的工作人员在运维检修知识上并未达到专业标准水平,在实际运维检修过程中只能解决日常的简单问题,若发生棘手的突发事件或系统存在安全隐患等情况,相关人员难以有效解决,最终将影响配电系统的正常平稳运行。
如何解决上述存在的问题和痛点,成为新一代智能配电终端解决方案的努力方向。从设计与部署,到项目落成投运,再到系统维护与优化阶段,需要为用户提供全过程的资产管理体验;不论是日常维护检查、故障恢复操作,还是定期系统校验,均要能够为用户提供全场景的安全运行保障。
为了破解现场级配电在部署和使用阶段面临的困境,解决系统集成商和最终用户的痛点,施耐德电气推出了新一代配电站级分布式数字化终端方案——POI 2023智能配电站控终端。
“一体两翼三维”全方位升级,高可用的站房级管理终端打造卓越用户体验
有别于传统的电力监控系统,施耐德电气POI 2023站控终端系列产品内建模型与核心算法,将硬件与软件完美结合,并将系统、功能和用户体验作为着力点,实现“一体两翼三维”全方位升级。通过对电力设备的就地监视、数据分析和可视化界面,施耐德电气POI 2023站控终端系列可一站式呈现出定量与定性的分析结果,为运营、维护过程提供即时的策略反馈,能够化繁为简,降低系统集成商和成套厂商部署设备时的难度,同时还能化解最终用户由于隐蔽性、复杂性和高门槛带来的运、管、维难题,真正提升配电房的站控运维水平。
在系统运行层面,用户往往需要面对海量的数据,而网络安全同样也是一个棘手的问题。为此,POI 2023站控终端系列实现了极致的高速响应,界面和数据都能够做到秒级检索,页面间高效切换无延迟,并且从设备侧获取的海量数据,也可以存储在每秒能够接收数百万数据点的高性能引擎中,实现运行速度再提升。此外,要保障系统的安全稳定不止于电气设备的运行安全,更需要保障电气资产的数据安全性。纵深防御安全设计能够实施多层防御机制,确保产品从开发的第一天即全程采用安全的设计方法,保障OT系统全生命周期的信息安全。
在设备管理功能层面,运维人员不仅需要熟悉系统中的各种参数,以此实时掌握配电站点纷繁复杂的设备情况,还需定期排查运行隐患,保障设备的稳定运行,这对运维人员来说无疑是个巨大考验。POI 2023站控终端通过配电设备数字孪生映射、内置保护性选择分析算法库、多维度运行评估体系及电力知识库,实现了高阶功能的全面进化,覆盖全生命周期场景的监测,完成参数检测、温度在线检测、智能报警分析、设备资产管理,实现数据的汇总和集中,大幅降低运维难度,有效提升了管理效率。
在用户体验层面,运维人员往往对复杂的运维界面和高级的配电资产分析一筹莫展。POI 2023站控终端对OT设备与场景采取对象化图形的定义方式,可以辅助用户理解系统与设备的运行状态,而在具体操作达成任务目标时,尽量减少中间环节和步骤,简化运维操作。此外,POI 2023站控终端系列页面主框架还支持主题切换,以及3D场景拖拽构建,配合高科技感主框架页面,在触控交互体验的加持下进一步优化运维人员管理体验。
除了为最终用户带来运、管、维的体验优化,提升管理效率外,施耐德电气也针对系统集成商和成套厂商等合作伙伴提出的痛点,进行了关于设备安装方面的设计优化。全新POI 2023站控终端系列配有电力建模协同部署工具,使交付过程更直观简便,交付效率更高,通过效率与品质双元驱动,助力合作伙伴打造核心竞争优势。
- 效率驱动:秉承一站式自动部署理念,全新POI 2023站控终端系列在部署时支持快速导入excel工程模板,通过向导式配置工作流、快速入门模板和一键全局生效,有效提升部署便捷性。项目部署效率再提高,最快30分钟即可完成全站建模与界面绘制。
- 品质驱动:高品质交付是差异化中标制胜的关键,施耐德电气通过顶级的UI&UX设计,助力合作伙伴的高品质交付,为用户提供对象化图形元素、3D场景拖拽构建、高阶功能引入等功能,以卓越的界面与交互体验,承载高价值功能。
加快数字化转型、发展数字经济已成为业内促进新旧动能转换、培育竞争新优势的普遍选择,以数字化改造提升传统业务、促进产业升级,企业才能适应绿色未来的发展需求。作为全球能源管理和自动化领域的数字化转型专家,面对“双碳”目标下的行业绿色发展趋势,施耐德电气将持续紧贴用户和合作伙伴的需求,以创新的解决方案赋能行业转型,助力能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”,用数字羽翼赋能合作伙伴及最终用户向可持续腾飞。
附加文件
【深度文章】能源数字化进程加速,终端配电亟待全面进化.pdf
PDF, document07/05/2024查看资产 【能见深度文章】一座傅雷图书馆,一个老牌制造企业的里程碑,一场生态赋能.pdf
PDF, document07/05/2024查看资产
触点

Mickey Li
PR managermickey.li@se.com
采用 Wiztrust 的区块链认证平台
自 2019 年 10 月 2 日起,为了保证通信安全,施耐德电气通过 Wiztrust 对其内容进行认证。您可以在网站 Wiztrust.com 上检查公司通信的真实性。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。