至臻可靠,至广适应 施耐德电气发布新一代模块化三相 UPS Galaxy PX

中国北京市

19/01/2023

中国北京,2023年1月9日——今天,全球能源管理及自动化领域的数字化转型专家施耐德电气在京举办“传承新生 数造经典”新一代模块化 UPS —— Galaxy PX发布会。作为施耐德电气PX系列家族的新一代产品,Galaxy PX模块化三相UPS,拥有100-250 kW(N+1) 400V 功率容量,可为中小型数据中心和其他关键业务应用,实现安全可靠的电力供应、高效卓越的运营管理提供有力支持。

hxisx357u7-phppijcek

伴随数字化、低碳化转型进度加快,企业愈加依靠数字技术来实现业务发展,并对数据中心的可靠性、可用性提出更加严苛的要求。相关报告显示,电力系统问题仍然是造成重大现场中断的最大原因,其中UPS故障又是其中最主要的因素之一。面对纷繁复杂的电力环境,如何确保UPS电源的安全与可靠,筑牢“后备防线”,成为数据中心和行业关键应用领域确保永续运行的当务之急。

8h36u36hqh-phpljbhch

施耐德电气新一代模块化UPS Galaxy PX重磅发布

在发布会上,施耐德电气与来自中国数据中心工作组(CDCC)、国际知名检验检测和认证机构德国莱茵TÜV的多位专家,就如何通过UPS关键电源设备的持续创新,助力行业和客户未来发展需求进行了深入探讨。与会嘉宾一致认为,真正的创新要从客户的切实需求出发,只有立足和坚持在高可靠性和安全性的基础之上,通过数字化技术的加持,才能打造有价值的创新,满足数据中心迈向更高韧性、高效和绿色发展的未来之路。

作为三相UPS的缔造者、模块化UPS理念的缔造者,施耐德电气拥有近60年的UPS设计、制造经验。基于对用户需求的深刻理解,施耐德电气新一代模块化三相UPS Galaxy PX,通过模块化设计,融合数字控制技术和电力电子技术,帮助中小功率用电环境提供高质量供电保障,并通过数字化手段全面提升服务效率,最终为用户优化IT资产绩效,创造高性能回报:

  • 至臻可靠:以创新的专利技术,实现安全可靠的在线插拔(Live Swap)功能,易于电源模块的前期安装和后期的高效维护,有效保障操作人员和负载设备的安全,并获颁德国莱茵TÜV集团签发的全球首张Live Swap认证证书。此外,通过模块化设计支持N+1内部冗余,在不占用额外空间的情况下,将系统可用性提高10倍;同时,模块“只换不修”,可极速恢复可用性。
  • 至广适应:具备强大的环境适应能力,无惧极端温度,能够实现0-40度功率因数不降容;拥有强大的抗谐波自适应能力,兼容24项典型极端电网波形,可有效避免新型电力系统下各类谐波电流对电力设备的潜在危害;占地面积小,支持独立安装和作为微模块内应用。

施耐德电气关键电源业务部产品市场负责人徐冬平表示:“新一代模块化三相UPS Galaxy PX的发布,彰显了施耐德电气对于产品安全可靠的不懈追求和长期承诺。作为数据中心、行业关键应用领域基础设施建设和数字化服务的领导者,施耐德电气高度聚焦市场需求,在坚守‘高可靠、可维护、更安全’的理念基础上,始终坚持以创新为驱动,进而为数据中心产业的未来发展提供源源不断的动力。”

附加文件

  • 【新闻稿】至臻可靠,至广适应 施耐德电气发布新一代模块化三相 UPS Galaxy PX.pdf

    PDF, document
    09/05/2024
    查看资产

联系人

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

共享此页面: