我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

聚焦场景需求,施耐德电气Galaxy PX UPS护航千行百业

中国北京,2023年6月30日——当前,数字经济正呈现着蓬勃发展态势,其发展速度之快、辐射范围之广,为产业转型与经济发展赋予了“新领域、新赛道”和“新动能、新优势”。近期发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示,2022年中国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二。

在此背景下,千行百业正以数字技术的创新演进为依托,加速数字化转型进程,并着力夯实新型基础设施建设以更好地支撑业务数字创新发展。在打通信息“大动脉”,充分释放数字潜能的同时,保障业务的可靠、稳定与高效运行成为了各行业数字筑基的关键要务。作为三相UPS的缔造者、模块化UPS理念的缔造者,施耐德电气日前推出的Galaxy PX新一代模块化三相UPS,凭借至臻可靠,至广适应的产品特点赢得了市场的广泛认可。

满足差异化痛点,覆盖广泛应用场景

从成功部署施耐德电气Galaxy PX UPS的客户画像中可以看出,从工业、医疗、零售到教育、交通运输等,在保障业务永续的基础上,UPS同时需要满足各类业务场景下的严苛条件与复杂多样的用电环境:

• 环境适应力:如在制造、冶金类工业支柱产业,UPS需应对各类温湿度或粉尘等特殊环境挑战,而随着生产精细化进程加速,更多先进精密设备引入,也对供电连续性和供电质量提出了较高要求;
• 严苛运行保障:如在医疗行业,供电中断导致的瞬时脉冲会对医疗设备造成损害,也可能对病人健康产生威胁。特殊的场景需求、增速明显的数据存储,再到较长的数据保存周期均对UPS运行有着严苛要求;
• 场地空间受限:如在教育行业,持续推进的校园信息化进程对UPS部署提出了快速搭建、易扩容等要求。与此同时,受限于有限的场地条件,UPS需要确保占地面积较小,能适用于学校的各个场景。

此外,在“双碳”目标愿景下,风光等可再生能源发电大幅增加,构建新型电力系统成为各行业发展共识。可再生能源与电子电力装备的双“高”特征,不可避免地会产生大量谐波,拥有强大的抗谐波自适应能力,以确保安全稳定的运行也成为客户考量UPS的重要因素之一。

由此可见,UPS要充分满足各行业的个性化需求,拥有强大的适应力才能满足高温、高湿、粉尘等物理环境及复杂的电网环境等各类应用环境限制。作为关键电源领域的行业领导者,施耐德电气致力于向市场推出更具前瞻性的技术和更加安全可靠的产品,新一代模块化UPS Galaxy PX无疑是施耐德电气秉持创新理念,满足客户需求的重要实践成果。

至广适应,Galaxy PX保障业务高效稳定

基于对多样化用户需求的深刻理解,施耐德电气新一代模块化三相UPS Galaxy PX,融合数字控制技术和电力电子技术,能广泛应用于各类业务场景:

• 无惧极端环境,稳定可靠运行:在带载情况下,Galaxy PX能实现0-40℃功率因数不降容,适应任意地域、气候、行业等极端环境条件,保障系统可靠运行;
• 无惧畸变,适应复杂用电环境:Galaxy PX拥有强大的抗谐波自适应能力,兼容24项典型极端电网波形,确保纯正弦波输出,避免新型电力系统下谐波电流的潜在危害,有效保障电能质量;
• 无惧空间,全新模块化设计:Galaxy PX兼具占地面积小、部署灵活、独立安装或微模块内应用等优势,针对各类场地条件,均能满足相应业务需求。

值得一提的是,施耐德电气Galaxy PX支持安全可靠的在线插拔(Live Swap)功能,并荣获了德国莱茵TÜV集团签发的全球首张Live Swap认证证书,从而确保在获得业务连续性的基础上,有效保障操作人员和负载设备的安全。

产品上市以来,施耐德电气Galaxy PX已成功交付于冶金、医院、学校、税务局等各行业机构,充分彰显其从容适应于千行百业的用电环境,并以可靠的卓越性能为基础,赋能企业业务永续运行的市场认可度。

关于施耐德电气
施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源的最大化利用,推动人类进步与可持续的共同发展。我们称之为 Life Is On。
我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的数字化伙伴。
我们推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
我们是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。
www.se.com/cn