有多种因素会影响楼宇及其客户的健康:空气质量、温度和湿度、挥发性有机化合物(VOC)、占用率等。
投资健康楼宇可提高员工生产率,降低健康保险成本。它还有助于获得WELL、Fitwell和RESET等认证。
在我们的指南中,了解如何使楼宇更健康、更安全、响应更灵敏。
健康楼宇的优势
57%的员工表示,在办公室工作对他们的健康有负面影响1
92%的住户更青睐健康型/功能型楼宇2
工作质量提高29%,缺勤率降低3
探索我们创造健康楼宇的资源
通过三个步骤确保客户健康
深入了解利用现有传感器数据改善楼宇健康状况的三步法。
阅读白皮书
通过室内传感器改善室内空气质量
了解互联互通的智能房间传感器如何提高效率、健康和舒适度。
阅读白皮书
健康楼宇使用指南
了解后疫情环境中满足回归员工新需求的四个关键领域。
下载手册
了解我们针对健康楼宇的解决方案
对于健康楼宇趋势的了解
阅读我们健康楼宇专家的最新文章,了解更多信息和见解,让您的楼宇面向未来。
参考资料
1 NEXT Energy Technologies, Inc. 2021. “办公空间案例:楼宇如何变化以应对气候、疫情带来的挑战”
2约瑟夫·艾伦,2021年。“雇主提供的办公设施一直不对”,《大西洋月刊》
3加仑,2018年。设计您公司的员工体验
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。
1. 什么是健康楼宇?
健康楼宇的设计旨在优先保证用户的福祉、安全和整体体验,促进用户的福祉和生产效率。健康的楼宇可确保楼宇对用户及其个人资产的安全性。这包括控制进入,利用闭路电视监控安全性,以及安装消防系统。此外,它们还提供了一个激励人心的环境,吸引并留住用户。这包括创建人们想要使用的空间,提供与环境之间的互动,平衡自然和人工照明,减少过度噪音,为用户提供服务和通信。最后,通过关注空气质量和整体环境,为用户提供健康的室内空间,对用户的福祉产生积极影响。这包括避免有害元素、检测和缓解化学品、气味、污染物和毒素、保持高质量通风、防止湿度和霉菌,以及监控水系统。
2.为何健康的楼宇如此重要?
健康的楼宇非常重要,因为楼宇将用户的幸福感、安全性和舒适性放在首位。通过结合安全措施、令人鼓舞的环境和健康的室内环境等特性,创建一个以人为中心的空间,提升用户体验和生产效率。安全保障措施为用户及其个人资产提供安全感和保护。凭借均衡的照明、降噪以及为用户提供的服务和通信,用舒适性和体验功能打造人们理想的使用空间。通过检测和缓解有害元素,保持良好通风,防止潮湿和霉菌,监控水系统等,一个健康的室内环境能确保楼宇不会伤害用户。综上所述,健康的楼宇可提高用户的整体幸福感和生产率。