我们今天能为您提供什么帮助?

带有显示器的扩展型逻辑控制器SR3B261**,10个继电器输出的电流容量是否一样?

问题描述:
带有显示器的扩展型逻辑控制器SR3B261**,10个继电器输出的电流容量。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

10个输出点的容量是不同的,Q1-Q7最大电流为8A,Q8、Q9、QA共用一个公共点C,由于端子C容许的最大电流为10A,所以要注意这3个端子的电流总和不应超过10A。单独使用时,Q8容许的最大电流为8A,Q9、QA为5A。