我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
AS-interface安全运行监视器,在同一智能接线系统中能否多个存在?
问题描述:
AS-interface安全运行监视器,在同一智能接线系统中能存在的数量。

所属产品线:
Asi “安全在线”

解决方法:

允许多个安全运行监视器ASI SAFEMON*连接在同一AS-interface智能接线系统。

AS-interface智能接线系统31个标准寻址配置已满的情况下,允许安装4个安全运行监视器ASI SAFEMON*;如果系统31个标准寻址配置未满,可增加相当未占用标准寻址数量的安全运行监视器,这些安全运行监视器(多余4个)需要设置地址,若同时存在接地监视模块,则安全运行监视器递减相应数量。