我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
AS-interface安全运行监视器,配置软件及编程电缆订货型号是什么?
问题描述:
AS-interface安全运行监视器,配置软件及编程电缆的订货型号。

所属产品线:
Asi “安全在线”

解决方法:

AS-interface“安全运行”监视器配置软件订货型号是ASI SWIN2,需要单独定购,不免费。

AS-interface“安全运行”监视器与PC连接电缆订货型号是ASI SCPC,一端RJ45连接安全监视器面板上的“CONFIG”端口;另一端Sub-D 9-pin连接PC的RS232串口,如果PC仅有USB端口,需加订USB适配器。

用于两个AS-interface“安全运行”监视器之间数据传输的电缆,订货型号是ASI SCM。