我们今天能为您提供什么帮助?

AS-interface安全运行监视器,密码如何设置?

问题描述:
AS-interface安全运行监视器,密码设置方法。

所属产品线:
Asi “安全在线”

解决方法:

软件ASI SWIN2组态AS-interface“安全运行”监视器,可以设置密码,防止控制逻辑及配置上传或被修改。监视器出厂缺省密码是“SIMON”。

密码输入错误,将导致监视器运行中断,同时输出错误信息。