我们今天能为您提供什么帮助?

开关电源ABL1和ABL2的主要区别是什么?

问题描述:
开关电源ABL1和ABL2的主要区别。

所属产品线:
Modicon Easy ABL2; ABL1系列开放式开关电源

解决方法:

ABL1和ABL2都是施耐德平版式开关电源,ABL1是全球产品,而ABL2是2009年上市的专为中国客户打造的本土产品;ABL1系列开关电源的输出有12/24VDC,功率60-240W;而ABL2系列的输出电压只有24VDC,功率范围35-350W。