我们今天能为您提供什么帮助?

ABL8通用型开关电源的能量储藏功能如何工作?其“增强”振幅和重复精度取决于什么因素?

问题描述:
ABL8通用型开关电源的能量储藏功能如何工作?其“增强”振幅和重复精度取决的因素。

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

当设备有较大的冲击电流时,ABL8通用型开关电源可以提过到1.5倍的额定电流(不超过4秒),这样一来就不需要使用过大的开关电源,同时可以保证自动化系统的最佳性能。其“增强“振幅和重复精度取决于:过载持续时间;过载强度;每个过载电流峰值之间的周期时间。