ABL8封闭式三种不同型式的开关电源的额定环境温度分别是多少?各自允许降容使用的温度是多少?
问题描述:
ABL8封闭式三种不同型式的开关电源的额定环境温度和各自允许降容使用的温度。所属产品线:
Phaseo ABL8解决方法:
ABL8封闭式模块型开关电源的额定环境温度是55℃。如果高于这个温度,就必须在不超过70℃的范围内进行降容处理(除了ABL7RM24025型产品);
ABL8封闭式优化型开关电源的额定环境温度是50℃。如果高于这个温度,就必须在不超过60℃的范围内进行降容处理;
ABL8封闭式通用型开关电源的额定环境温度是50℃。如果高于这个温度,就必须在不超过60℃的范围内进行降容处理。
是否有帮助?