我们今天能为您提供什么帮助?

直流电源,稳压电源,还有直流稳压电源,这些电源之间的区别是什么?

问题描述:
直流电源,稳压电源,还有直流稳压电源,这些电源之间的区别。

所属产品线:
通用电源

解决方法:

直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化。稳压电源是指随输入该电源的电压变化,给出一个电压大小不变化的电流。

稳压电源分两种:

交流稳压电源:输出有效电压恒定的交流电

直流稳压电源:输出电压恒定的直流电

简单的说,它们属于两种不同的类型

直流电源,就是说它输出的电流方向是直流的;

稳压电源,就是说它输出的电压是一个恒定值。