我们今天能为您提供什么帮助?

隔离变压器是如何实现隔离的?

问题描述:
隔离变压器是实现隔离的方法。

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:

如图所示:


image010.jpg

隔离变压器抗干扰是因为一次侧对高频干扰呈现很高的阻抗,而位于一次、二次绕组之间的金属屏蔽层又阻隔了一、二次侧所产生的分布电容,因此一次绕组只有对屏蔽层的分布电容存在,高频干扰通过这个分布电容而被旁路入地。