隔离变压器输出220v两相对地都有电压,这个现象是不是正常的?
问题描述:
隔离变压器输出220v两相对地都有电压,这个现象是否正常。所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器解决方法:
隔离变压器二次绕组如果没有一端接地,在变压器一、二次侧绝缘及线路对地绝缘良好的情况下,理论上二次侧对地电压是0伏。由于受线路对地分布电容和绝缘电阻的影响,用高内阻电压表是可以测出电压的。但这个电压是虚压,这个对地虚压不会发生触电。理论上两根引出线都应加装熔断器或其他过电流保护设备。在用电技术中,隔离变压器主要是用于电击防护的,人触及二次绕组任何一根引出线或端子,流过人体的电流为线路对地电容电流,是没有危险的,但二次绕组所接负载应严格满足隔离条件。
是否有帮助?