我们今天能为您提供什么帮助?

RXM的触点材料中AgNi和AgAu在应用上有什么区别?

问题描述:
RXM的触点材料中AgNi和AgAu在应用上的区别。

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

银和金的二元合金具有良好的导电导热性、耐蚀性,低的接触电阻,稳定性好。所有的银金合金都具有良好的加工性能,经冷加工成片材、线材或丝材。适用于在强腐蚀介质中工作的轻负荷接点。银镍合金电器触头的接触电阻低而稳定,导电、导热性好,烧损小、电磨损小而均匀,在直流下开闭时,电触头的材料转移比纯银少,特别适用于狭小外壳中通断使用;但其通断时由于氧化物而使电触头接触电阻增高,对硫敏感,大电流下抗熔焊性能差。