我们今天能为您提供什么帮助?

RC87610150时间设置如何从小时修改为秒?

问题描述:
RC87610150时间设置如何从小时修改为秒?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

1.首先如图所示将计数器打开:

0.JPG

2. 将开关"Front Reset Enable"打到ON位置

3. 按下RST按钮,面板显示"H 0.0"

4. 将PROG开关打到ON位置

5. 按下RST按钮,依次显示H;M;S;HMS,选择显示S

6. 为使设置有效,将PROG开关打到OFF位置。