我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
模拟量变送器RMCA61BD端子如何接线?
问题描述:
模拟量变送器RMCA61BD端子的接线方法。

所属产品线:
Harmony 模拟量变送器

解决方法:

image049.jpg

本体上的开关用于选择输入侧是交流还是直流:

输入侧接线:I1 / Icom接0…1.5A             输出侧接线:Vo / OPG接0…10V

I2 / Icom接0…5A                           Io1 / OPG接4…20mA

I3 / Icom接0…15A                          Io2 / OPG接0…20mA