我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Zelio logic逻辑控制器现有的扩展通讯模块有哪些?
问题描述:
Zelio logic逻辑控制器现有的扩展通讯模块。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

Modbus扩展通讯模块SR3MBU01BD,适用于SR3B**BD型逻辑控制器;

以太网扩展通讯模块SR3NET01BD,适用于SR3B**BD型逻辑控制器;

调制解调器通讯模块SR2COM01,适用于SR2B、SR2E、SR3B型逻辑控制器。