我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Zelio Logic逻辑控制器的模拟量输入输出模块是什么?输入可以接受什么类型的信号?
问题描述:
Zelio Logic逻辑控制器的模拟量输入输出模块类型,输入可以接受信号的类型。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

SR3XT43BD,适用于SR3B**BD型逻辑控制器,2输入2输出,输入信号可以是0-10V,0-20mA,Pt100热电阻。