FA145508
FA145508
我们今天能为您提供什么帮助?
当Zelio Logic连接三线制传感器时,对于传感器是PNP型还是NPN型有无具体要求?
问题描述:
当Zelio Logic连接三线制传感器时,对于传感器是PNP型还是NPN型的具体要求。
所属产品线:
Zelio Logic
解决方法:
因为Zelio Logic开关量输入是共用电源负极的,所以传感器只能是PNP型的。
首次发布日期:
2012/5/29
修订日期:
2019/8/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Zelio Logic
探索更多
范围:
Zelio Logic