我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
将逻辑控制器SR2A201BD中的程序转到SR2B201BD中,控制器不工作,为什么?
问题描述:
将逻辑控制器SR2A201BD中的程序转到SR2B201BD中,控制器不工作的原因。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

这两款逻辑控制器都是12个输入,但输入端口的定义不同。SR2A201BD的输入点定义为I1-IC,其中IB和IC可以用作模拟量输入;而SR2B201BD的输入点定义为I1-I6、IB-IG,其中IB-IG这6个口可以用作模拟量输入。因此如果用户的程序中涉及到了I7-IA这几个点,SR2B201BD不能识别,所以不能工作。