我们今天能为您提供什么帮助?

Zelio Logic是否可以设置密码来保护应用程序?

问题描述:
Zelio Logic设置密码来保护应用程序的方法。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

在逻辑控制器中编写程序的时候,可以设置密码保护。程序传输分为两个方向,一是从逻辑控制器传输到备份内存卡,如果程序带有密码保护,则传输程序需要输入相应的密码,可以起到保护程序的作用;二是从备份内存卡传输到逻辑控制器,直接传输,无法设置密码来保护程序。