我们今天能为您提供什么帮助?

需要用电流0-20mA作为逻辑控制器Zelio Logic产品的输入信号,如何选型?在软件中如何配置?

问题描述:
需要用电流0-20mA作为逻辑控制器Zelio Logic产品的输入信号,选型方法及在软件中配置方法。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

只能用扩展型逻辑控制器(SR3 B***BD)加上I/O扩展模块SR3 XT43BD才能有0-20mA输入,并且在ZelioSoft中只能用FBD编程。