问题描述:
客户选择了Zelio Logic逻辑控制器SR3系列的产品,询问既想对自己的用户程序使用密码保护,又有部分参数客户需要通过面板修改,处理措施。所属产品线:
Zelio Logic解决方法:
建议使用功能块图语言(FBD)编程,将要保护的部分程序定义为Micro,然后通过一个宏的专用密码保护宏的内容,可以定义的宏的最大数量是64个。具体步骤是:在【编辑】菜单下的【编程配置】中启用宏功能密码保护并且输入密码即可:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
建议使用功能块图语言(FBD)编程,将要保护的部分程序定义为Micro,然后通过一个宏的专用密码保护宏的内容,可以定义的宏的最大数量是64个。具体步骤是:在【编辑】菜单下的【编程配置】中启用宏功能密码保护并且输入密码即可:

是否有帮助?