{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
Zelio Logic逻辑控制器SR3扩展SR3MBU01通讯模块,通过modbus通讯,控制字如何拆分成位?
问题描述:
Zelio Logic逻辑控制器SR3扩展SR3MBU01通讯模块,通过modbus通讯,控制字拆分成位的方法。

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

使用FBD功能块图语言编程,在功能块中选择模拟/数字转换器或者数字/模拟转换器就可以实现字拆成位或者位组成字的功能。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: