我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam不能测出频率,是什么原因?

问题描述:
Sepam不能测出频率的原因?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

Sepam20/40频率的测量基于:

如果只有一个线电压连接到Sepam,基于U21

如果Sepam测量量包括U21和U32值,基于正序电压

如果有以下情况则不能测出频率:

电压U21或正序电压小于40%Un

频率超出测量范围

Sepan80频率的测量基于:

如果只有一个线电压连接到Sepam,基于U21或v1

其它情况下基于正序电压

如果有以下情况则不能测出频率:

电压U21/V1或正序电压小于40%Un

频率超出测量范围