Sepan20、Sepam40供电电源所允许的谐波含有率是多少?
问题描述:
Sepan 20、40供电电源所允许的谐波含有率是多少?所属产品线:
Sepam 20 系列解决方法:
Sepam 20、40系列的供电电源符合标准IEC 255-6。也就是说:
1)基波频率的范围必须是47.5至63Hz。峰值(包含所有谐波含量)不能超过373 V。
2)所允许的谐波含有率不超过二次谐波3%,3次谐波8%、5次谐波20%、7次谐波14%、11次谐波9%、13次谐波8%、17次谐波6%、19次谐波5% 。
例如:如果有人问方波(含有多次谐波)是否可以作为Sepam的供电电源,我们可以从下面的分析中找到答案:
方波的信号组成为

从以上的计算公式中可以看到3次谐波的含有率约为33%(超过8%),5次谐波的含有率为20%(超过14%)。很显然,方波不符合供电电源的设计要求,不能作为Sepam的供电电源。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。