问题描述:
对于Sepam20、40、80系列,哪些版本可以使用ECI850?是否可以不需要升级直接使用,或所有版本都可以升级后使用吗?所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 80 系列解决方法:
Sepam的服务器ECI850可以与下列Sepam版本使用:
20系列版本V05.26及以上
40系列版本V3.00及以上
80系列基本和应用程序版本V3.00及以上
所有Sepam可以升级到与ECI850服务器相匹配。
是否有帮助?






我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Sepam的服务器ECI850可以与下列Sepam版本使用:
20系列版本V05.26及以上
40系列版本V3.00及以上
80系列基本和应用程序版本V3.00及以上
所有Sepam可以升级到与ECI850服务器相匹配。
是否有帮助?