Sepam 20,sepam 40系列同步区表中字地址0002具有读/写功能,字地址从0003到0005只有读取功能,是否正确?
问题描述:
Sepam 20,sepam 40系列同步区表中字地址0002具有读/写功能,字地址从0003到0005只有读取功能,是否正确?所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列解决方法:
正确。同步区字地址0002具有读/写功能,字地址从0003、0004、0005只有读取功能。
从字地址0002到0005,可以一个字一个字或成组字的方式读取信息。但是写日期和时间时,不能一个字一个字来写。也就是说,SCADA、PLC通过通讯对Sepam写日期和时间,是通过起始地址为0002的写功能,写入一个四个字组成的包含日期和时间的完整数据块。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。