我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何考虑LXM32伺服驱动器使用的24V开关电源的容量?
问题描述:
如何考虑LXM32伺服驱动器使用的24V开关电源的容量?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

CN2接口接入的24V电源用于控制电源和报闸电源,另外如果CN6接口的IO也使用同一个开关电源要另外考虑。

控制电源所需容量包括控制用,面板用,风扇以及可选模块使用:

CN6的IO需要的容量参考相关手册。

报闸电源所需容量,根据电机不同而不同:

1.JPG

2.JPG 0.JPG